Der Online-Handel hat die Konsumenten verwöhnt. Wartete man früher noch Wochen auf seine bestellte Ware, ist die Lieferzeit heutzutage auf einen Tag gesunken. Moderne Lagerhaltung und Logistik bedeutet, sich mit Technologien auf diese Veränderungen einzustellen.
Die Verarbeitung der Bestands-, Kunden- und Logistikdaten erfordert regelmäßig hochfrequente Datensicherungen sowie einen schnellen und sicheren Zugriff, der erst durch Edge Computing vor Ort zuverlässig möglich wird. Einzelne Edge Datacenter in den Filialen stehen dabei über Spine Datacenter in den Regionallagern mit dem Core Datacenter in der Zentrale in Verbindung. Diese Rechenzentrums-Topologie ermöglicht die punktgenaue Anpassung an die Erfordernisse des Retail-Handels, wobei den geographischen Gegebenheiten der jeweiligen Niederlassungen Rechnung getragen wird.
Auch der Komfort und die Geschwindigkeit auf der „letzten Meile“ werden höher. Per Echtzeit-Tracking lässt sich nicht nur der genaue Standort der Lieferung kontrollieren, sondern auch ihr Zustand, beispielsweise bei temperaturkritischen Waren wie Lebensmitteln oder Medizin.
Entfernungsbasierte Preismodelle oder Predictive Delivery, bei der der Kunde entscheidet, wann er seine Lieferung erhalten möchte, erfordern den Zugriff auf aktuelle Verkehrs- und Umweltdaten, um kosteneffizient und zufriedenstellend agieren zu können.
Auch Rittal schafft mit einer modernen Lagerhaltung und Logistik eine Steigerung der Lieferqualität von über 50%. In dem mehr als 4.000 Quadratmeter großen und bis zu 32 Meter hohen Global Distribution Center (GDC) in Haiger werden Rittal-Produkte mit 14 Stundenkilometern vollautomatisch an ihren Platz transportiert und wieder abgeholt. Ein Hochleistungsrechner steuert die eingehenden Aufträge rund um die Uhr, speichert Ein- und Ausgänge der Ware, und berechnet, welche Palette in den Lkw verladen werden soll. Mit bis zu 80 Lkws verlassen Schaltschränke, Kleingehäuse, Kühlgeräte und Zubehör täglich das GDC für ihren Weg hinaus in die Welt des Kunden.
Sie haben Fragen? Dann schreiben Sie uns. Gerne stehen wir Ihnen bei allen Fragen rund um das Thema Intelligente Logistik zur Verfügung.