Zufriedene Kunden
Perfekte Lösungen - Unsere Referenzen

fri200408410

 

Rittal ist in vielen Branchen zuhause - mit Sicherheit auch in Ihrer.

Individuelle Anforderungen brauchen passgenaue Lösungen.
Die Systemplattform "Rittal - Das System" bedient daher eine grosse
Bandbreite an Branchen und Anwendungen.

Lesen Sie unsere Referenzen von zufriedenen Kunden wie Elpex AG,
W. Althaus AG oder SUISA.

W. Althaus
Automatisierung im Schaltanlagenbau für mehr Effizienz

Webseite_W. Althaus

Die Stellschrauben zu mehr Effizienz im Steuerungs- und Schaltanlagenbau liegen für die W. Althaus AG seit Jahren in der Automatisierung, dazu kommen Datendurchgängigkeit der Prozesse und ein starkes Technologienetzwerk mit Eplan, Rittal und Phoenix Contact.
Zur Story

Elpex
„Es ist ein ganz anderes Gefühl, dass jetzt alles automatisch geht.“

Webseite_Elpex AG

Seit 2016 setzt die Elpex AG aus Kirchberg BE auf die Automatisierung ihrer Fertigung. Zum Schaltschrankbearbeitungscenter Perforex und dem Secarex-Zuschnittcenter ist jetzt Anfang 2020 ein Rittal Wire Terminal WT36 in Betrieb genommen worden und erledigt gemeinsam mit den beiden anderen Maschinen „fast alles selber!“, wie die Mitarbeiter sagen.Zur Story

Nestlé
Bei den Nespresso-Erfindern

Nestlé HD-1

Null Toleranz bei der Hygiene
Das Nestlé Product Technology Centre (PTC) in Orbe (Schweiz) ist das konzernweite Forschungs- und Entwicklungszentrum für Kaffee, Schokolade- und Malzgetränke. Nestlé fordert bei Neuanschaffungen von Maschinen von seinen Lieferanten modernste Prozesstechnik, hohe Verfügbarkeit und hygienisches Design. Um Reinigungsprozesse zu optimieren, setzt das Forschungszentrum in Orbe auf die Hygienic Design Serie von Rittal.Zur Story

MB Systembau
Rittal im Gotthard-Strassentunnel

gotthard-2706072

Im Gotthard-Strassentunnel herrschen Extrembedingungen. Deshalb standen beim Ersatz der gesamten Schaltzentralen Qualität und Sicherheit an erster Stelle. Für den Steuerungs-bauer MB Systembau in Emmen ein guter Grund, sich für das neue Grossschranksystem VX25 von Rittal zu entscheiden.
Zur Story
Zum Video

Tophinke
Hygiene ist Trumpf

DSC_6022

Bei der Verarbeitung von Lebensmitteln geniessen Hygiene und Sauberkeit oberste Priorität. Das gilt sowohl für die Maschinen und Anlagen, die sich direkt im Produktionsprozess befinden, als auch für die unmittelbare Umgebung. Die Tophinke Automation & Gebäudetechnik AG hat für ein Projekt der HOCHDORF-Gruppe in Sulgen auf die Hygienic-Design-Gehäuse von Rittal gesetzt.Zur Story

Nestlé
Kühlen im Lebensmittelbetrieb

background-2277_1920-1

Das Nestlé-Forschungszentrum (PTC) in Orbe ist konzernweit die Referenz beim Einsatz neuer Prozesstechnologien. Das PTC war für einen Vergleichstest bereit, der den Energieeffizienzgewinn durch das Blue e+ Prinzip gegenüber eines Standard-Kühlgeräts aufzeigt.
Zur Story

Elpex
Von der Stichsäge zur automatischen Schaltschrank-bearbeitung

DSC_5745

Der Schaltanlagenbauer Elpex aus Kirchberg im Kanton Bern stellt sich den Anforderungen des automatisierten Schaltschrankbaus. Dank der Engineering-Software von Eplan und den Bearbeitungscentren von Rittal schafft das Unternehmen die Durchgängigkeit der Prozesse vom Engineering bis zur Fertigung.Zur Story

Zweifel Pomy-Chips
Besondere Unternehmen wählen besondere Partner

chips-476359_1920-1

Das Credo des Schweizer Familienunternehmens Zweifel Pomy-Chips AG bringt’s auf den Punkt: «Wir tun alles für die besten Chips!» Deshalb sind Zweifel Chips seit 60 Jahren die beliebtesten der Schweiz. Damit das so bleibt, stellt Zweifel höchste Ansprüche an Sorgfalt und Qualität in allen Unternehmensbereichen. In der Produktion unterstützen Rittal Schränke und Steuerungsgehäuse aus Edelstahl die Einhaltung der internen Qualitäts- sowie der internationalen ISO- und IFS-Richtlinien.Zur Story

Pezag Elektro
Energieverteilung im Stadion

football-606235_1920-1

Beleuchtung, Eintrittssysteme, Bewässerung, Brandschutz oder Catering: In einem Stadion wird in unterschiedlichsten Bereichen Energie zugeführt und gesteuert. Damit später alles reibungslos und komfortabel funktioniert, muss bei der der Planung vieles bedacht werden. Beim Neubau des Stadions Schaffhausen verantworteten die Profis der Pezag Elektro AG sowohl die Konzeption als auch die Ausführung der gesamten Energieverteilung.Zur Story

SUISA
Energieeffizienz liegt in der Luft

audience-868074_1920-1

Effizient und richtig dimensioniert sollte die Klimatisierung des neuen Rechenzentrums der SUISA, Genossenschaft der Urheber und Verleger von Musik, in Zürich sein. Die Suche nach dem richtigen Anbieter führte zu Rittal und seiner Rackklimatisierung Liquid Cooling Package.
Zur Story

Merian Iselin
Höchste IT-Sicherheit ist im Spital unerlässlich

medic-563423

Die IT ist ein businesskritischer Faktor im Spitalbetrieb. Ohne sie kann heute nicht einmal mehr operiert werden. Deshalb vertraut die Merian Iselin Klinik auf Sicherheitskonzepte von Rittal. Die Gesamtlösungen für physische IT-Sicherheit bieten optimalen Schutz, sind skalierbar und lassen sich flexibel in Gebäude-strukturen integrieren. Sie sind System- und ECB-geprüft und bestechen durch ihre hervorragende Energieeffizienz.Zur Story